Fejlfinding i Quick Home Connect
|
Symptom |
Mulig årsag |
Løsning |
|---|---|---|
|
Lysioden lyser orange på enhederne. |
Parring ikke afsluttet og fabriksstandard gendannet. |
Par den trådløse kontakt og enheden igen. Se |
|
Batteritryk kan ikke styre enheden pålideligt. |
Batteritrykket og enheden er for langt væk fra hinanden. |
Anbring bateritrykket i en position tættere på enheden. |
|
Batteritrykket mistede parringen. |
Par enheden igen. Se |
|
|
Batteriet i batteritrykket er afladet. |
|
Scenarie |
Procedure |
|---|---|
|
Styring af enhederne med et batteritryk. |
Du kan styre flere enheder med et enkelt batteritryk ved at starte med at parre det med en enkelt enhed. Brug derefter den samme batteritryk til at parre med yderligere enheder. BEMÆRK: Du kan parre op til 7 enheder
med en enkelt batteritryk.
|
|
Batteritryk med en enhed (enkeltrelæ, lysdæmper, jalousistyring eller stikkontakt). |
Par batteritrykket med en af enhederne (enkeltrelæ, lysdæmper, jalousistyring eller stikkontakt). |
|
Batteritrykket med flere enheder (enkeltrelæ, lysdæmper, jalousistyring eller stikkontakt). |
Par enten den øverste eller nederste tangent med en af enhederne (enkeltrelæ, lysdæmper, jalousistyring eller stikkontakt). Du kan også parre en anden tangent på den trådløse kontakt med en anden enhed. |