DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Fehlerbehebung in Quick Home Connect

Problem

Mögliche Ursache

Lösung

Die LED leuchtet gelb auf dem Gerät.

Kopplung nicht abgeschlossen und Rücksetzung auf Werkseinstellung.

Koppeln Sie den Funktaster und das Gerät erneut.

Siehe

Der Funktaster kann das Gerät nicht zuverlässig steuern.

Der Funktaster und das Gerät sind zu weit voneinander entfernt.

Positionieren Sie den Funktaster näher am Gerät.

Die Kopplung des Funktasters wurde unterbrochen.

Koppeln Sie das Gerät erneut.

Siehe

Die Batterie des Funktasters ist entladen.

Batterie des Funktasters austauschen

Szenario

Verfahren

Mehrere Geräte mit einem Funktaster steuern.

Um mehrere Geräte mit einem einzelnen Funktaster zu steuern, koppeln Sie ihn zunächst mit einem Gerät. Verwenden Sie dann denselben Funktaster, um zusätzliche Geräte zu koppeln.

HINWEIS: Sie können bis zu 7 Geräte mit einem einzelnen Funktaster koppeln.

1-fach-Funkschalter mit Geräten (Relaisschalter, Dimmer, Jalousiesteuerung oder Steckdose).

Koppeln Sie den Funktaster mit einem der Geräte (Relaisschalter, Dimmer, Jalousiesteuerung oder Steckdose).

2-fach-Funktaster mit Geräten (Relaisschalter, Dimmer, Jalousiesteuerung oder Steckdose).

Koppeln Sie den linken oder rechten Funktaster mit einem der Geräte (Relaisschalter, Dimmer, Jalousiesteuerung oder Steckdose). Sie können auch eine weitere Wippe des Funktasters mit einem anderen Gerät koppeln.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?