DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Informationen zum Dokument

Ziel dieses Dokuments

Dieses Dokument enthält eine detaillierte Anleitung zur Installation, Konfiguration und zum Betrieb des Wiser Multiwire LED-Dimmaktors. Es wird erklärt, wie das Gerät mit mechanischen Drucktastern, drahtlosen Schaltern und dem Wiser Hub gekoppelt werden kann, um es dann manuell oder über eine App zu steuern. Über die Wiser Home App können Nutzer die Helligkeit einstellen, Zeitpläne festlegen, Momente erstellen und Aktionen automatisieren. Das Handbuch behandelt auch die Kopplung mehrerer Dimmer, die Konfiguration der angeschlossenen Schalter und die Anpassung des Einschaltverhaltens. Es enthält Anleitungen zur Verwendung von Quick Home Connect sowie Tipps zur Fehlerbehebung bei häufig auftretenden Problemen mit der Geräteleistung und -konnektivität.

Gültigkeitsbereich

Die Kenndaten der in diesem Dokument beschriebenen Produkte entsprechen den auf www.se.com verfügbaren Kenndaten. Im Rahmen unserer Unternehmensstrategie zur kontinuierlichen Verbesserung überarbeiten wir den Inhalt im Laufe der Zeit ggf., um Klarheit und Genauigkeit zu verbessern. Wenn Sie einen Unterschied zwischen den Eigenschaften in diesem Dokument und den Eigenschaften auf www.se.com feststellen, sollten Sie sich auf www.se.com berufen, um die neuesten Informationen zu enthalten.

Zu Ihrer Sicherheit

GEFAHR
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
Die sichere Elektromontage darf ausschließlich von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Das hierfür eingesetzte Fachpersonal muss über umfangreiches Fachwissen in den folgenden Bereichen verfügen:
- Anschluss an Installationsnetze.
- Verbindung mehrerer elektrischer Geräte.
- Verlegung von Elektroleitungen.
- Sicherheitsstandards, vor Ort geltende Regeln und Verordnungen zur Verlegung von Kabeln.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
GEFAHR
Gefahr durch elektrischen Schlag
  • Stellen Sie sicher, dass der Anschlussbereich der Klemmen nicht mit den Metallteilen eines Geräts in Berührung kommt.
  • Schließen Sie die Ausgänge nicht mit dem Neutralleiter kurz.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.

Allgemeine Informationen zur Cybersicherheit

In den letzten Jahren hat sich durch die wachsende Anzahl an vernetzten Maschinen und Produktionsanlagen das Potenzial für Cyberbedrohungen wie unbefugter Zugriff, Datenverletzungen und Betriebsunterbrechungen entsprechend erhöht. Sie müssen daher alle möglichen Maßnahmen zur Cybersicherheit in Betracht ziehen, um Anlagen und Systeme vor solchen Bedrohungen zu schützen.

Um die Sicherheit und den Schutz Ihrer Schneider Electric-Produkte zu gewährleisten, ist es in Ihrem Interesse, die Best Practices für die Cybersicherheit umzusetzen, die im Dokument Cybersecurity Best Practices beschrieben sind.

Schneider Electric bietet zusätzliche Informationen und Unterstützung:

Umgebungsdaten

Umfassende Umweltdaten zu Ihren Produkten, einschließlich RoHS-Konformitätserklärung und REACH-Erklärung sowie Produktumweltprofil (PEP), End-of-Life-Hinweise (EOLI) und vieles mehr stehen zum Download zur Verfügung.


https://www.se.com/myschneider

Allgemeine Informationen über das Schneider Environmental Data Program

Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um mehr über das Environmental Data Program von Schneider Electric zu erfahren.


https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/

Konformitätserklärung

Schneider Electric Industries SAS erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägige Bestimmungen der FUNKANLAGEN-RICHTLINIE 2014/53/EU erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann heruntergeladen werden unter:

Verfügbare Sprachen des Dokuments

Dieses Dokument ist in folgenden Sprachen verfügbar:

  • Englisch

  • Französisch

  • Deutsch

  • Spanisch

  • Finnisch

  • Dänisch

  • Portugiesisch

  • Schwedisch

Informationen zu nicht-inklusiver oder unsensibler Terminologie

Als verantwortungsbewusstes, integratives Unternehmen aktualisiert Schneider Electric kontinuierlich seine Kommunikationen und Produkte, die nicht-integrative oder unsensible Terminologie enthalten. Trotz dieser Bemühungen können unsere Inhalte jedoch nach wie vor Begriffe enthalten, die von einigen Kunden als unangemessen betrachtet werden.

Marken

  • Wiser™ ist eine Marke und das Eigentum von Schneider Electric, seinen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.
  • Zigbee® ist eine eingetragene Marke der Connectivity Standards Alliance.
  • Apple® und App Store® sind Markennamen oder eingetragene Marken von Apple Inc.
  • Google Play™ Store und Android™ sind Markennamen oder eingetragene Marken von Google Inc.
  • Wi-Fi® ist ein eingetragener Markenname der Wi-Fi Alliance®.
  • Amazon Alexa™ ist eine Marke von AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
  • Google Home™ ist eine Marke von Google INC.
  • QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern.

Andere Marken und eingetragene Markennamen gehören den jeweiligen Eigentümern.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?