DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Dimm-Modus einstellen

Mit der Wiser Home App können Sie die Dimmer-Modi und Einstellungen verwalten.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Unterputz-Dimmaktor > Dimm-Modus (A), wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und tippen Sie auf Fertig.
    • RC-Modus: Wenn verschiedene Lasttypen mit dem Dimmer verbunden sind.
    • RL - LED-Modus: Wenn eine LED mit dem Dimmer verbunden ist. Wählen Sie diesen Modus nur aus, wenn die LED im RC-Modus nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Sie beispielsweise Probleme mit flackerndem Licht haben, verbessert die Änderung des Dimm-Modus auf RL-LED die Dimmqualität.
      HINWEIS: RL - LED-Modus verwendet 10 % der Nennlast, um eine Überhitzung des Dimmers zu vermeiden. Siehe Technische Daten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?