DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Eine Automatisierung erstellen

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Gehen Sie zu Automatisierung und tippen Sie dann auf , um eine Automatisierung zu erstellen.
  3. Geben Sie einen Namen für die Automatisierung (A) ein und wählen Sie aus, welche der folgenden Bedingungen eine Automatisierung auslösen soll.
    • Alle Bedingungen: Alle Bedingungen müssen erfüllt sein, um eine Automatisierung auszulösen.

    • Beliebige Bedingung: Eine beliebige Bedingung muss erfüllt sein, um eine Automatisierung auszulösen.

    TIPP: Sie können das Miniaturbild auswählen, das Ihrer Automatisierung entspricht, indem Sie auf tippen.
  4. Tippen Sie auf Bedingungen hinzufügen (B) und wählen Sie eine der folgenden Optionen (C):
    • Änderung des Gerätestatus (Das Gerät auswählen): Eine Automatisierung wird basierend auf einem Gerätestatus ausgelöst, z. B. Öffnen einer Jalousie oder Erfassung einer Bewegung durch einen Bewegungssensor.
    • Abwesenheitsmodus (Aktivieren oder Deaktivieren): Der Abwesenheitsmodus kann auch eine Automatisierung zum Einschalten der Beleuchtung, Schließen der Jalousie usw. auslösen. Siehe Abschnitt Abwesenheitsmodus im jeweiligen System-Benutzerhandbuch.
    HINWEIS: Es können maximal 10 Bedingungen hinzugefügt werden.
    1. In diesem Beispiel wählen wir Änderung des Gerätestatus und ein Gerät, um die Bedingung einzustellen. Anschließend wählen wir den Zustand des Geräts aus, der die Automatisierung auslöst, z. B. den geschlossenen Zustand eines Jalousiesteuerungsschalters.
    2. Tippen Sie nach der Auswahl des Geräts oben rechts auf Einstellen.
      VORSCHLAG: Wenn Sie die Bedingung ändern möchten, wischen Sie sie nach links und tippen Sie auf das Papierkorb-Symbol. Fügen Sie dann eine neue Bedingung mit den erforderlichen Parametern hinzu.
  5. Um einen bestimmten Startzeitpunkt für Ihre Automatisierung festzulegen, tippen Sie auf Wann > Zeit hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen (D):
    HINWEIS: Es können maximal 10 Zeiteinträge hinzugefügt werden.
    • Bestimmte Tageszeit - Die Automatisierung wird zu einer bestimmten Tageszeit ausgelöst, z. B. bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder um 8:00 Uhr.
    • Zeitraum - Die Automatisierung wird während Zeiträumen wie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang oder von 8:00 bis 17:00 Uhr ausgelöst.
  6. Um eine Aktion hinzuzufügen, tippen Sie auf Dann > Hinzufügen einer Aktion und wählen Sie eine der folgenden Optionen (E):
    HINWEIS: Es können maximal 10 Aktionen hinzugefügt werden.
    • Ein Gerät steuern - Wählen Sie das Gerät aus und stellen Sie den gewünschten Gerätezustand ein.
    • Benachrichtigung senden - Sie werden benachrichtigt, wenn die Bedingung erfüllt ist.
    • Einen Moment aktivieren - Wählen Sie einen Moment aus, der während der Automatisierung aktiviert werden soll.
    • Warten – Mit dieser Option können Sie eine Verzögerung in einer Automatisierungssequenz hinzufügen. Sie können die Wartezeit in Schritten von 1 Stunde und 1 Minute bis zu maximal 24 Stunden einstellen. Diese Funktion ist nützlich, um Aktionen innerhalb einer Automatisierung zu verzögern.
    1. In diesem Beispiel wählen wir Ein Gerät steuern, wählen Dimmer (F) als das Gerät, das eine Aktion auslösen soll, und fügen dann eine Verzögerung mit der Option Warten hinzu.
      WICHTIG: Sie können nicht dasselbe Gerät auswählen, das Sie für Bedingungen hinzufügen in Schritt 4 gewählt haben. Wählen Sie ein anderes Gerät.
    2. Stellen Sie den Status ein, z. B. die Helligkeit des Dimmers erhöhen/verringern oder den Dimmer ein-/ausschalten. Tippen Sie dann oben rechts auf Einstellen.

      ODER

    3. Tippen Sie erneut auf Hinzufügen einer Aktion und wählen die Option Warten.
    4. Scrollen Sie durch die Minuten und stellen Sie die Wartezeit auf 1 Minute ein. Tippen Sie dann oben rechts auf Einstellen.
  7. Tippen Sie auf Speichern.
    Die gespeicherte Automatisierung wird auf dem Bildschirm Automatisierung angezeigt. Tippen Sie auf den Umschalter (G) auf dem Bildschirm Automatisierung, um die Automatisierung zu aktivieren/deaktivieren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?