DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Dimmer über die App ein-/ausschalten

Mit der Wiser Home App können Sie den Dimmer per Fernzugriff ein-/ausschalten.
  1. Gehen Sie zur Registerkarte Kontrolle, tippen Sie auf Alle Geräte oder auf die Raum-Registerkarte, wo sich der Dimmer befindet.
  2. Tippen Sie zum Ein-/Ausschalten auf (A).
    VORSCHLAG: Sie können das Gerät auch ein-/ausschalten, wenn Sie es zu Ihren Favoriten hinzufügen.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.