DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Lichtsteuerung

Sie können Befehle zum Ein-/Ausschalten und Hoch-/Runterdimmen der Leuchten mit dem Drucktaster einrichten.
  1. Wählen Sie Lichtsteuerung aus dem Menü aus.
  2. Tippen Sie auf die zu konfigurierende Option.
    • Ein-/Ausschalten, Hoch-/Runterdimmen: Die Beleuchtung kann durch kurzes Drücken des Drucktasters ein-/ausgeschaltet werden, und die Helligkeit durch Drücken und Halten des Drucktasters erhöht/verringert werden.
    • Einschalten, Hochdimmen: Die Beleuchtung kann durch kurzes Drücken des Drucktasters eingeschaltet werden, und die Helligkeit durch Drücken und Halten des Drucktasters erhöht werden.
    • Ausschalten, Runterdimmen: Die Beleuchtung kann durch kurzes Drücken des Drucktasters ausgeschaltet werden, und die Helligkeit durch Drücken und Halten des Drucktasters verringert werden.
  3. Wenn Sie eine Option ausgewählt haben, tippen Sie auf Speichern.
    WICHTIG:
    • Wenn Sie einen Drucktaster mit der Option Einschalten, Hochdimmen konfiguriert haben, können Sie damit die Beleuchtung einschalten und die Helligkeit erhöhen. Zum Ausschalten der Beleuchtung und Verringern der Helligkeit müssen Sie einen anderen Drucktaster mit der Option Ausschalten, Runterdimmen konfigurieren oder diese Aktionen mit der App ausführen.

    • Wenn Sie einen Drucktaster mit der Option Ausschalten, Runterdimmen konfiguriert haben, können Sie damit die Beleuchtung ausschalten und die Helligkeit verringern. Zum Einschalten der Beleuchtung und Verringern der Helligkeit müssen Sie einen anderen Drucktaster mit der Option Einschalten, Hochdimmen konfigurieren oder Sie können diese Aktionen mit der App ausführen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?