Zwei Dimmer koppeln
-
Sie können 2 Dimmer ohne Funktaster im Rahmen von Quick Home Connect bedienen.
-
Ein oder mehrere Dimmer müssen mit einem mechanischen Drucktaster 2fach verbunden sein. Siehe Verdrahtungsplan unten.
-
Sie müssen beide Dimmer gleichzeitig in den Kopplungsmodus schalten. Der Kopplungsmodus ist etwa eine Minute lang aktiv.
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
Die sichere Elektromontage darf ausschließlich von
entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Das
hierfür eingesetzte Fachpersonal muss über umfangreiches
Fachwissen in den folgenden Bereichen verfügen:
- Anschluss an Installationsnetze.
- Verbindung mehrerer elektrischer Geräte.
- Verlegung von Elektroleitungen.
- Sicherheitsstandards, vor Ort geltende Regeln und Verordnungen
zur Verlegung von Kabeln.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG
- Stellen Sie sicher, dass der Anschlussbereich der Klemmen
nicht mit den Metallteilen eines Geräts in Berührung kommt.
- Schließen Sie die Ausgänge nicht mit dem Neutralleiter
kurz.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
Szenario 1: Dimmer-1 ist mit einem mechanischen 2fach-Drucktaster verdrahtet
und Dimmer-2 nicht mit einem Drucktaster verbunden und wird ferngesteuert
durch Dimmer-1.
Nach der Kopplung können Sie den Dimmer-2 von Dimmer-1 aus steuern.
-
Drücken Sie den rechten mechanischen Drucktaster an Dimmer-1 5-mal kurz hintereinander.
-
Drücken Sie die Setup/Reset-Taste an Dimmer-2 5-mal kurz hintereinander am Dimmer.
Die mit dem Dimmer verbundene Beleuchtung blinkt einige Male. Der Dimmer kann jetzt über den Drucktaster gesteuert werden.
Bedienen des Dimmers: Drücken Sie die Drucktaster kurz, um die Beleuchtung gemäß nachstehender Tabelle ein- bzw. auszuschalten.| Steuerung über Drucktaster | Last |
| Linker Drucktaster (mit Klemme 1 verdrahtet) | Licht 1 |
| Rechter Drucktaster (mit Klemme 2 verdrahtet) | Licht 2 |
-
Halten Sie den Drucktaster gedrückt, um die Helligkeit der Beleuchtung einzustellen.
HINWEIS: Dieser Schritt ist für beide Drucktaster (rechts und links) identisch.
Szenario 2: Beide Dimmer sind mit den entsprechenden Drucktastern verdrahtet.
Nach der Kopplung können beide Dimmer in umgekehrter Richtung gesteuert werden. Das bedeutet, Dimmer-1 kann Dimmer-2 und Dimmer-2 kann Dimmer-1 steuern.
-
Drücken Sie den rechten mechanischen Drucktaster an Dimmer-2 5-mal kurz hintereinander.
-
Drücken Sie die Setup/Reset-Taste an Dimmer-1 5-mal kurz hintereinander am Dimmer.
Die mit dem Dimmer verbundene Beleuchtung blinkt einige Male. Der Dimmer kann jetzt über den mechanischen Drucktaster gesteuert werden.
Bedienen des Dimmers: Drücken Sie die Drucktaster kurz, um die Beleuchtung gemäß nachstehender Tabelle ein- bzw. auszuschalten.
| Steuerung über Drucktaster | Last |
| Dimmer 1 | |
| Linker Drucktaster (mit Klemme 1 verdrahtet) | Licht 1 |
| Rechter Drucktaster (mit Klemme 2 verdrahtet) | Licht 2 |
| Dimmer 2 | |
| Linker Drucktaster (mit Klemme 1 verdrahtet) | Licht 2 |
| Rechter Drucktaster (mit Klemme 2 verdrahtet) | Licht 1 |
-
Halten Sie den Drucktaster gedrückt, um die Helligkeit der Beleuchtung einzustellen.
HINWEIS: Dieser Schritt ist für beide Drucktaster (rechts und links) identisch.
GEFAHR