Konfigurieren des Geräts
-
Tippen Sie auf , um zum Bildschirm Gerätedetails zu gelangen.
|
A |
Gerätename: Tippen Sie zum Ändern des Gerätenamens. |
|
B |
Platzierung: Tippen, um den Dimmer einem beliebigen Raum zuzuweisen (z.B. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche usw.). Weitere Informationen zum Festlegen der Platzierung finden Sie unter Einstellen der Geräteplatzierung. |
|
C |
Dimm-Modus: Sie können die Dimmqualität in der App ändern, wenn Sie Probleme mit dem Flackern von Leuchten haben. Detaillierte Informationen zum Einstellen des Dimm-Modus finden Sie unter Dimm-Modus einstellen. |
|
D |
Einschaltverhalten: Tippen, um die Standard-Helligkeitsstufe des Dimmers beim Einschalten einzustellen. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie unter Einschaltverhalten einrichten. |
|
E |
Verbundene Taster konfigurieren: Mit dieser Einstellung können Sie die Dimmer-Drucktaster mit verschiedenen Funktionen konfigurieren. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen finden Sie unter Verbundene Taster konfigurieren. |
|
F |
HELLIGKEITSSTUFEN: Mit dieser Einstellung können Sie Grenzwerte für die maximale und
minimale Helligkeit der Leuchte festlegen. Dies dient dazu, ein Flackern
und Ausschalten der LED zu vermeiden. WICHTIG: Wenn das Licht nicht bei 0 % heller wird, passen
Sie den minimalen Sollwert so an, dass das Licht tatsächlich heller
wird. Ebenso stellen Sie für die maximale Helligkeit den maximalen
Wert entsprechend dem Verhalten der angeschlossenen Leuchte ein. Wenn
beispielsweise die Helligkeit zwischen 80 % und 100 % nicht zunimmt,
stellen Sie den maximalen Wert auf 80 % ein.
HINWEIS: Die Mindesthelligkeit
muss niedriger sein als die maximale Helligkeit.
|
|
G |
Neutralleiter angeschlossen: Die Wiser App erkennt die Verdrahtungsart automatisch auf der Grundlage der Anlage, sodass keine manuelle Auswahl erforderlich ist. Ja, sofern mit einem Neutralleiter installiert, NEIN, wenn ohne Neutralleiter installiert. |
|
H |
Identifizieren: Tippen, um das Gerät zu identifizieren. Die Status-LED blinkt rot
und die verbundenen Beleuchtungsgeräte blinken an/aus, sobald der
Dimmer erfolgreich identifiziert wurde. |
|
J |
Löschen: Tippen, um das Gerät aus dem System zu entfernen. HINWEIS:
|
|
K |
ZigBee-Signalstärkeanzeige: ZigBee-Signalstärkeanzeige zeigt die aktuelle Signalstärke des Geräts an. |