DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Gerät verwenden

Über den Bildschirm zur Gerätesteuerung können Sie das Gerät ein- und ausschalten und verschiedene Einstellungen steuern.

Wählen Sie auf der Registerkarte Kontrolle den Dimmer aus, und der Steuerungsbildschirm zeigt die nachstehenden Optionen an.

Auf dem Bildschirm zur Gerätesteuerung werden die folgenden Optionen angezeigt:


A

Ziehen Sie den Schieberegler nach oben/unten, um die Helligkeit zu erhöhen/zu verringern.

B

Antippen, um das Gerät manuell ein- oder auszuschalten.

C

Antippen, um zum Zeitplanbildschirm weitergeleitet zu werden, wo Sie einen Zeitplan erstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter Zeitplan einrichten .

D

Tippen Sie auf Zu Favoriten hinzufügen, um das Gerät zum Abschnitt Favorisierte Geräte auf dem Startbildschirm hinzuzufügen. Weitere Informationen zu Favoriten finden Sie unter https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_home/search?maxFacetValues=10&filter=-search-hidden_md%3Atrue&term=%22Managing+Favourites%22&f.manualType_md=System+User+Guide+%28France%29&f.manualType_md=System+User+Guide+%28UK%2C+Ireland%29&f.manualType_md=System+User+Guide+%28Spain+and+Portugal%29&f.manualType_md=System+User+Guide+%28Germany%2C+Austria%29&f.manualType_md=System+User+Guide+%28Belgium%29&f.manualType_md=System+User+Guide+%28Denmark%29&f.manualType_md=System+User+Guide+%28Sweden%2C+Finland%29Favoriten verwalten im jeweiligen System-Benutzerhandbuch.

E

Antippen, um vom Bildschirm Geräteeinstellungen aus verschiedene Einstellungen zu steuern. Weitere Informationen finden Sie unter Gerät konfigurieren .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?