DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

LED-Anzeige

Gerät koppeln

Benutzeraktion

LED-Anzeige

Status

Drücken Sie die Set-Taste (Setup/Reset) oder den Drucktaster 3 Mal kurz.

Die LED blinkt einmal pro Sekunde orange.

Der Kopplungsmodus ist 30 Sekunden lang aktiv. Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, leuchtet die LED einige Sekunden lang grün auf, bevor sie sich ausschaltet.

Gerät zurücksetzen

Benutzeraktion

LED-Anzeige

Status

Drücken Sie die Set-Taste (Setup/Reset) oder den Drucktaster 3 Mal kurz und halten Sie sie/ihn einmal für > 10 s gedrückt.

Die LED blinkt einmal pro Sekunde rot.

Das Gerät befindet sich im Reset-Modus. Das Gerät startet neu und die LED leuchtet orange, um anzuzeigen, dass das Gerät bereit für die Kopplung ist.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?