DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Gerät zurücksetzen

Sie können das Gerät manuell auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
  1. Drücken Sie die Set-Taste (Setup/Reset) 3-mal kurz (< 0,5 s) und dann einmal lang (>10 s).
    oder
    Drücken Sie den mechanischen Drucktaster-1 3-mal kurz und dann einmal 10 Sekunden lang.

  2. Nach 10 Sekunden blinkt die LED rot, lassen Sie dann die Taste los.
    HINWEIS: Alle Konfigurationsdaten, Benutzerdaten und Netzwerkdaten werden gelöscht.
      Die LED hört auf zu blinken, sobald das Gerät erfolgreich zurückgesetzt wurde.
      Das Gerät startet neu und blinkt einige Sekunden lang grün.
    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

    War das hilfreich für Sie?