DUG_Wiser Heizkörperthermostat_WH-07

Batterien austauschen

Tauschen Sie die Batterien des Geräts aus, wenn die Batterie schwach oder kritisch niedrig ist. Die mittlere LED des Heizkörperthermostats signalisiert, wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen.
LED
Links Mitte Rechts Bedeutung
Aus Durchgehend rot, für 1 s, einmal pro Stunde. Aus Batterie, niedriger Ladezustand. Ersetzen
Aus Blinkt rot, für 5 Sekunden, einmal pro Minute. Aus Kritisch niedriger Batteriestand.
Batterien sofort austauschen.

Ersetzen Sie die Batterien durch 2 Alkalibatterien des Typs 1,5 V IEC LR6 (AA). Stellen Sie sicher, dass die Batterien („+“ und „-“) korrekt ausgerichtet sind. Die Polarität wird an den Klemmen des Geräts angegeben.

HINWEIS
Verwenden Sie nur standardmäßige Alkalibatterien des Typs AA, keine wiederaufladbaren Batterien
  • Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien oder Zink-Kohle- bzw. Zinkchloridbatterien.
  • Wiederaufladbare Batterien sind nicht für Wiser Gerätesysteme optimiert.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS: Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den gesetzlichen Verordnungen. Sie müssen ordnungsgemäß recycelt werden, um die Umwelt zu schützen und die Verschwendung wertvoller Ressourcen einzuschränken.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?