DUG_Wiser Tête de Vanne Thermostatique_WH-07

Remplacement des piles

Remplacez les piles du dispositif lorsque la pile est faible ou très faible. La LED centrale de la tête de vanne thermostatique signale le moment où les piles doivent être remplacées.
LED
Gauche Centre Droite Signification
Arrêt Rouge fixe pendant 1 s, une fois par heure. Arrêt Pile faible. Remplacez la pile
Arrêt Rouge clignotant pendant 5 s, une fois par minute. Arrêt Piles à un niveau très bas.
Remplacez-les immédiatement.

Remplacez les piles par 2 piles alcalines IEC LR6 (AA) 1,5 V. Assurez-vous que les piles (extrémités « + » et « - ») sont correctement orientées. La polarité est indiquée sur les bornes du dispositif.

AVIS
Utilisez uniquement des piles alcalines AA standard non rechargeables.
  • N’utilisez pas de piles rechargeables, ni de piles zinc-carbone, ni de piles au chlorure de zinc.
  • Les piles rechargeables ne sont pas optimisées pour les systèmes de dispositifs de Wiser.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
NOTE: Les piles doivent être éliminées conformément aux réglementations en vigueur. Elles doivent être recyclées correctement pour protéger l’environnement et réduire le gaspillage de précieuses ressources.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?