DUG_Termostato de radiador_WH-07

Sustitución de las pilas

Sustituya las baterías del dispositivo cuando el nivel esté bajo o sea crítico. El LED central del termostato del radiador:indicará cuándo es necesario sustituir las baterías.
LED
Izquierda Centro Derecha Significado
Apagada Rojo permanente, durante 1 s, una vez por hora Apagada Batería baja. Sustituir
Apagada Parpadea en rojo durante 5 segundos, una vez por minuto. Apagada Batería críticamente baja.
Sustituir inmediatamente.

Cambie las pilas por dos pilas alcalinas IEC LR6 (AA) de 1,5 V. Asegúrese de que las pilas (extremos «+» y «-») están orientadas correctamente. La polaridad se indica en los terminales del dispositivo.

AVISO
Utilice solamente pilas alcalinas AA estándar no recargables
  • No utilice pilas recargables, de carbono de zinc o de cloruro de zinc.
  • Las pilas recargables no están optimizadas para sistemas de dispositivos de Wiser.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
NOTA: Las pilas deben desecharse de acuerdo con las normas legales. Deben reciclarse adecuadamente para proteger el medio ambiente y reducir el desperdicio de recursos valiosos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?