DUG_Termostato do radiador_WH-07

Substituição das pilhas

Substitua as pilhas do dispositivo quando bateria estiver fraca ou em estado crítico. O LED central do termostato do radiador emitirá um sinal quando as pilhas tiverem de ser substituídas.
LED
Esquerda Centro Direita Significado
Desligado Vermelho fixo, durante 1 segundo, uma vez por hora. Desligado Bateria, fraca. Substituir
Desligado Vermelho intermitente, durante 5 segundos, uma vez por minuto. Desligado Pilhas em estado crítico.
Substituir de imediato.

Substitua as pilhas por 2 pilhas alcalinas IEC LR6 (AA) de 1,5 V. Certifique-se de que as pilhas (terminais “+” e “-”) estão no sentido certo. A polaridade está indicada nos terminais do dispositivo.

AVISO
Utilize apenas pilhas normais, alcalinas AA e não recarregáveis
  • Não utilizar pilhas recarregáveis, de carbono-zinco ou de cloreto de zinco.
  • As pilhas recarregáveis não estão otimizadas para sistemas de dispositivos Wiser.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.
NOTA: As pilhas devem ser eliminadas de acordo com as regulamentações legais. Devem ser devidamente recicladas, para proteger o ambiente e reduzir o desperdício de recursos preciosos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?