DUG_Raumthermostat_WH-09

Gerät mit dem Wiser Hub koppeln

Koppeln Sie Ihren Raumthermostat mithilfe der Wiser Home App mit dem Wiser Hub, um auf den Raumthermostat zuzugreifen und ihn zu steuern.
WICHTIG: Setzen Sie die Batterien vor dem Koppeln ein und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm des Raumthermostats.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf das Geräte > -Symbol und danach auf Klima > Raum-Thermostat.
    VORSCHLAG: Sie können auch durch Tippen auf Kontrolle Registerkarte > > Klima > Raum-Thermostat navigieren.
  3. Tippen Sie auf QR-Code scannen und erlauben Sie der Wiser Home App den Zugriff auf Ihre Kamera. Scannen Sie dann den QR-Code auf dem Gerät.
    HINWEIS: Wenn Sie den richtigen QR-Code nicht finden können, tippen Sie auf Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 4 fortzufahren.

    Wenn der QR-Code falsch ist, wird die Meldung Falscher QR-Code gescannt angezeigt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • (A): Geben Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode ein und tippen Sie auf Verbinden. Die App überprüft, ob die Mac-Adresse/EUI-64 und der Installationscode gültig sind.

    • (B): Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode nicht finden können.

  4. Tippen Sie auf Weiter, um den Namen des Raumthermostats einzugeben und einem vorhandenen oder neuen Raum zuzuweisen. Tippen Sie auf dann auf Eingeben.
  5. Wenn die Fußbodenheizung (FBH) bereits mit dem Wiser Hub gekoppelt ist, schalten Sie den Kippschalter ein, um eine bessere Leistung zu erzielen, und aktualisieren Sie die folgenden Details:
    • Gerät: Wenn mehr als eine FBH installiert ist, wählen Sie eine aus.
    • Kanäle: Wählen Sie in Schritt 4 den Kanal aus, der demselben Raum wie der Raumthermostat zugewiesen ist.
    • Bodensensor in diesem Raum?: Schalten Sie den Kippschalter ein, wenn Sie den FBH-Bodensensor verwenden möchten, der demselben Raum wie der Raumthermostat zugeordnet ist.
    HINWEIS:
  6. Tippen Sie auf Eingeben, um den Kopplungsprozess abzuschließen.

    Nachdem Sie das Gerät gekoppelt haben, erscheint eine Bestätigungsanzeige mit folgenden Optionen:

    • + Neues Gerät hinzufügen: Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln weiterer Geräte fortzufahren.

    • Verwendung Ihres Geräts: Tippen Sie, um mit der Verwendung des gekoppelten Geräts zu beginnen.

    HINWEIS: Die Bestätigungsanzeige erscheint nur, wenn Sie als Hauseigentümer eingeloggt sind.

Der Raumthermostat wird jetzt auf der Registerkarte Kontrolle unter Alle und den spezifischen Raum-Registerkarten aufgelistet.

WICHTIG: Wenn der Kühleingang in der FBH aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass der Umschalter unter Raumeinstellung > Von der Kühlung ausgeschlossen eingeschaltet ist. Dies kann nützlich sein, wenn es Bereiche in einem Gebäude gibt, für die keine Kühlung erforderlich ist, z. B. Lagerräume oder nicht belegte Bereiche. Siehe FBH Kühleingang.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?