DUG_Termostato de habitación_WH-09

Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Con la aplicación Wiser Home, vincule su termostato de habitación con el Wiser Hub para acceder y controlar el termostato de habitación.
IMPORTANTE: Inserte las baterías antes de emparejar y siga las instrucciones en pantalla del termostato de habitación.
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Pulsar Dispositivos > icono y toque Clima > Termostato de habitación.
    SUGERENCIA: También puede navegar tocando la pestaña Control > > Climatización > Termostato de habitación.
  3. Pulse Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.
    NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, pulse No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.

    Si el código QR es incorrecto, aparece el mensaje Código QR escaneado incorrecto. Pulse No puedo escanear el código QR y seleccione una de las siguientes opciones:

    • (A): introduzca la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación y, a continuación, toque Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación son válidos.

    • (B): toque esta opción si no puede encontrar la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación.

  4. Pulse Siguiente para introducir el nombre del termostato de habitación y asignarlo a una habitación existente o a una nueva; a continuación, pulse Enviar.
  5. Si la calefacción por suelo radiante (UFH) ya está emparejada con el concentrador de Wiser, active el interruptor de palanca para obtener un mejor rendimiento y actualice los detalles a continuación:
    • Dispositivo: Si tiene más de un UFH instalado, seleccione uno.
    • Canales: Seleccione el canal que está asignado a la misma sala que el termostato de habitación en el paso 4.
    • ¿Hay un sensor de piso en esta sala?: Active el interruptor de palanca si desea utilizar el sensor de piso UFH, que está asignado a la misma sala que el termostato de habitación.
    NOTA:
  6. Pulse Enviar para completar el proceso de emparejamiento.

    Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:

    • + Añadir nuevo dispositivo: Pulse para continuar emparejando más dispositivos.

    • Empiece a utilizar su dispositivo: Pulse para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.

    NOTA: La pantalla de éxito solo aparece si se ha conectado como Propietario de la casa.

El termostato de habitación aparece ahora en el Control debajo de la pestaña Todos y las fichas específicas de la sala.

IMPORTANTE: Si la entrada de enfriamiento está habilitada en UFH, asegúrese de que el interruptor de alternación Configuración > de la sala está activado en Excluido de enfriamiento. Esto puede ser útil si hay áreas en un edificio que no requieren enfriamiento, como salas de almacenamiento o espacios desocupados. Consulte Entrada de refrigeración UFH.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?