Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser
- Sur l’écran d’accueil, appuyez sur
.
- Appuyez sur l’icône et appuyez sur Chauffage > Thermostat d’Ambiance.
- Appuyez sur Scanner le code QR et
autorisez l’application Wiser Home à accéder à
votre caméra. Ensuite, scannez le QR code situé sur l’appareil.NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n'arrive pas à trouver le bon code QR pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4.
Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le QR code et choisissez l’une des options suivantes :
-
(A) : Saisissez l’Adresse MAC/EUI-64 et le Code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides.
-
(B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation.
-
- Appuyez sur Suivant pour saisir le nom du thermostat d’ambiance et l’attribuer à une pièce existante ou à une nouvelle pièce, puis appuyez sur Envoyer.
- Si un contrôleur de plancher chauffant (UFH) est déjà
appairé à la passerelle Wiser, activez l’interrupteur
à bascule pour de meilleures performances et mettez à jour
les détails ci-dessous :
- Dispositif : Si plusieurs UFH sont installés, sélectionnez-en un.
- Canaux : Sélectionnez le canal qui est attribué à la même pièce que le thermostat d’ambiance à l’étape 4.
- Sonde de plancher dans cette pièce ? : Activez l’interrupteur à bascule si vous souhaitez utiliser la sonde de plancher UFH qui est attribuée à la même pièce que le thermostat d’ambiance.
NOTE:-
Pour changer le canal de chauffage au sol de la pièce, voir Attribution d'un canal à la pièce.
-
Une seule sonde de plancher UFH peut être attribuée à une pièce ; si vous souhaitez effectuer une mise à jour, voir Réglage de l’emplacement de la sonde de plancher.
- Appuyez sur Envoyer pour terminer
le processus d’appairage.
Une fois l'appareil appairé, un écran de confirmation s'affiche avec les options suivantes :
-
+ Ajouter un nouvel appareil : Appuyez pour continuer à appairer d'autres appareils.
-
Commencez à utiliser votre appareil : Appuyez pour commencer à utiliser l'appareil appairé.
NOTE: L'écran d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement. -
Le thermostat d’ambiance est maintenant répertorié dans l’onglet Contrôle sous l’onglet Tout et les onglets de la pièce en question.