DUG_Raumthermostat_WH-09

Technische Daten

Stromversorgung

2 Alkalibatterien Typ IEC LR6 1,5 V (AA)

Schnittstellen

Benutzer: TFT-Bildschirm, Touch-Tasten

Verkabelung

Keine Verkabelung erforderlich

Temperatureinstellbereich

5 °C bis 30 °C

Temperaturauflösung

0,5 °C

Betriebstemperatur

0 °C bis 45 °C

Lagertemperatur

-20 °C bis 65 °C

Betriebsfrequenzen

2,4 GHz (bidirektional, Mesh)

Übertragung

+13 dBm (20 mW)

Verschmutzungsgrad

2

Funkreichweite

30 m Freifeld

Softwareklasse

A

Schutzart

IP20

Montage

Wandhalterung oder Tischständer

Produktabmessungen: (H x B x T)

76 x 76 x 25 mm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?