DUG_Raumthermostat_WH-09

Beispiel für eine Automatisierung

Diese Demonstration führt Sie durch die Einrichtung einer Automatisierung, die die Heizung auf eine festgelegte Temperatur von 20 °C aktiviert, wenn die Raumtemperatur unter 18 °C fällt.

HINWEIS: Um eine ordnungsgemäße Heizungssteuerung zu gewährleisten, müssen Sie zwei separate Automatisierungen erstellen:
  • Automatisierung 1: Verstärken Sie die Heizung, wenn eine Anwesenheit im Raum erkannt wird.

  • Automatisierung 2: Schalten Sie die Heizung aus, wenn die Raumtemperatur 25 °C oder mehr erreicht.


Die Raumheizung wird erst automatisch abgeschaltet, wenn Sie eine neue Automatisierung erstellen.
  1. Gehen Sie zu Automatisierung > , um eine Automatisierung zu erstellen.
  2. Um eine Bedingung hinzuzufügen, tippen Sie auf Bedingung hinzufügen > Gerätestatusänderung > Temperatur-/Feuchtigkeitssensor > Temperatur.
  3. Stellen Sie die Temperatur auf 18°C (A) und die Bedingung auf weniger als (B) ein, und tippen Sie auf Einstellen.
  4. Lesen Sie die Informationen und tippen Sie auf OK.
  5. Um eine Aktion hinzuzufügen, tippen Sie auf Dann > Hinzufügen einer Aktion > Ein Gerät steuern > Heizen > Sollwert. Stellen Sie die Temperatur auf 20°C (C) ein und tippen Sie dann auf Einstellen.
  6. Lesen Sie die Informationen und tippen Sie auf OK.
  7. Geben Sie den Namen der Automatisierung ein.
    VORSCHLAG: Sie können das Miniaturbild auswählen, das Ihrer Automatisierung entspricht, indem Sie auf tippen.
  8. Tippen Sie auf Speichern.
    Sobald die Automatisierung gespeichert ist, wird sie auf der Registerkarte Automatisierung sichtbar.
    HINWEIS: Sie können gespeicherte Automatisierungen auf der Registerkarte Automationen mit (D) aktivieren oder deaktivieren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?