DUG_Brandvarnare AC_WH-02

Koppla bort ensekundär enhet

Ta bort en sekundär enhet från monteringsbasen (se ”Ta bort en enhet från monteringsbasen i bruksanvisningen”).
OBS:
  • Ta inte bort primär-enheten.

  • Läs följande steg innan du kopplar från en sekundär enhet.

  1. Se till att strömbrytaren är i läget AV/AUTO.
  2. Tryck och håll in Test/Hush-knappen och vrid samtidigt strömbrytaren till läge PÅ.
    Standby-indikatorn tänds i 3 s.
  3. Fortsätt hålla in Test/Hush-knappen tills standby-indikatorn släcks. Släpp sedan Test/Hush-knappen.
  4. Tryck kort på Test/Hush-knappen när standby-indikatorn lyser i 3 s igen.
    Standby-indikatorn blinkar under 5 s vilket indikerar frånkoppling av RF-sammankoppling och statuslysdioden blinkar grönt under 7 gånger.
    VIKTIG:
    • När sekundär-enheten har kopplats från ska du ställa in strömbrytaren till läget OFF/AUTO.

    • Utför ett sammankopplingstest på alla återstående brandvarnare när frånkopplingen är klar. Se Testa den/de sammankopplade enheten/enheterna.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?