DUG_Brandvarnare AC_WH-02

Parkoppla enheten med Wiser-hubb

Med Wiser Home-appen kan du parkoppla enheten med Wiser-hubben.
VIKTIG: Montera inte enheten före parkoppling. Inställnings-/återställningsknappen och strömbrytaren sitter på enhetens baksida.
OBS: När flera brandvarnare parkopplas med samma Wiser-hubb kan en radiofrekvenssammankoppling (RF) skapas automatiskt mellan brandvarnare.
  1. Leta reda på strömbrytaren på enhetens baksida. Använd en skruvmejsel för att växla strömknappen till -läge.

    OBS: När enheten monteras på en vägg eller i innertaket slås strömbrytaren automatiskt på ON.
  2. På startskärmen trycker du på .
  3. Tryck på Enheter > > Säkerhet och trygghet > Brandvarnare.
    FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på Kontroll > > Säkerhet och trygghet > Brandvarnare.
  4. Tryck på Skanna QR-kod och ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på enheten.
    OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på Jag kan inte hitta QR-koden för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 5.

    Om QR-koden är fel visas meddelandet Felaktig QR-kod skannad. Tryck på Jag kan inte skanna QR-koden och välj ett av följande alternativ:

    • (A): Ange Mac-adress/EUI-64 och Installationskod och tryck sedan på Anslut. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden är giltiga.

    • (B): Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden.

  5. Tryck på NästaTryck kort på inställnings-/återställningsknappen 3 gånger och se till att lysdioden blinkar gult.

    Vänta några sekunder tills lysdioden blir grön och appen bekräftar att enheten är ansluten.

  6. Tryck på Nästa och tilldela enheten till ett nytt rum eller ett befintligt rum och tryck på Skicka.
    VIKTIG: Nästa skärm visar sidan Enhetsinställningar, där du kan konfigurera inställningarna under parkopplingsprocessen eller vid ett senare tillfälle. Om du föredrar att konfigurera det senare trycker du på Skicka. Mer information om enhetsinställningar finns i avsnittet Konfigurera enheten.
    Enheten visas nu under Alla enheter eller rumsfliken.
OBS: Om du vill lägga till en Wiser-hubb och en enhet i ett befintligt FireTek-larmnätverk måste den trådlösa sammankopplingen konfigureras om.
Parkoppla Wiser-brandvarnaren med Wiser-hubben först och parkoppla sedan de fristående brandvarnarna med Wiser-brandvarnarna.
Efter omkonfigurering utför du ett sammankopplingstest på alla brandvarnare.
Se:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?