DUG_Brandvarnare AC_WH-02

Identifiering av enheten

Använd Wiser Home-appen för att identifiera enheten bland de brandvarnare som finns tillgängliga i hemmet.
  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > > Identifiera (A).
    OBS: Det kan ta upp till 60 minuter för lysdioden på enheten att blinka och identifiera, baserat på när brandvarnaren skickar en signal till hubben inom sitt vanliga intervall.
  3. Tryck på OK för att slutföra identifieringen av enheten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?