DUG_Brandvarnare AC_WH-02

För din säkerhet

FARA
RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
Elinstallationer får endast utföras av behörig installatör. Behörig installatör måste ha ingående kunskaper inom följande områden:
  • Anslutning till installationsnät 230V/400V
  • Anslutning till till flera elektriska enheter
  • Dragning av elkablar
  • Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter och bestämmelser
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS!
FARA VID FELAKTIG INSTALLATION AV UTRUSTNING
  • Använd alltid produkten i enlighet med de tekniska specifikationerna.
  • Behåll installationsanvisningarna under hela produktens livslängd.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
VARNING
FARA FRÅN FÖRSEGLAT BATTERI
Batteriet får inte laddas, demonteras eller eldas upp.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?