DUG_Brandvarnare AC_WH-02

Pausa enhetsvarningarna

Låg batterinivå

När batteriet är lågt blinkar Standby-lampan var 48:e sekund, tillsammans med en signal. Du kan pausa indikeringen för lågt batteri i 10 timmar genom att trycka kort på test/tyst-knappen en gång.

VIKTIG: Användaren måste byta ut enheten inom 30 dagar efter den första varningen.

Feldetektering

När ett enhetsfel upptäcks inträffar 2 signaler var 48:e tillsammans med en lysdiod för jalusi. Du kan pausa indikeringen i 10 timmar genom att trycka kort på test/tyst-knappen.

Se felsökning.

Larmminne

I en sammankopplad grupp blinkar standby-LED:en på den utlösta enheten en gång varannan sekund under 72 timmar efter att larmet har slutat ljuda. Detta gör att användaren kan identifiera den enhet som utlöstes av rök/hög temperatur. Tryck kort på test/tyst-knappen en gång för att skjuta upp den blinkande LED:en i 10 timmar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?