DUG_Brandvarnare DC_WH-03

LED-indikatorer

Parkoppling

Användaråtgärd

Lysdiodindikering

Status

Tryck på knappen Inställning/Återställning 3 gånger

Status-LED blinkar , en gång per sekund.

Parkopplingsläget är aktivt i 30 sekunder. När ihopparningen är klar lyser statuslysdioden grönt en tid innan den slås av.

Återställning

Användaråtgärd

Lysdiodindikering

Status

Tryck på knappen Setup/Reset 3 gånger och håll den intryckt i > 10 s.

Efter 10 s börjar statuslysdioden blinka röd.

Enheten är i återställningsläge. Den återställs till fabriksinställningarna efter 10 sekunder. Enheten startas sedan om och statuslampan börjar blinka grönt innan den slås av.

Drift

Driftläge Standby-LED Larmsignal Varaktighet

Normalläge/standbyläge

Blinkar var 48:e sekund

AV

Larmläge

Lokalt larm *

Blinkar 1 gång/sekund

3 pip var 4:e sekund

Sammankopplat larm

AV

3 pip var 4:e sekund

Testläge

Blinkar 1 gång/sekund

3 pip var 4:e sekund

Tills Test/Tyst-knappen släpps

Test av trådlös sammankoppling

AV

Kontinuerligt 3 pip var 4:e sekund

25s

Tyst läge

Blinkar var 8:e sekund

AV

10 min

Låg batterinivå

Blinkar var 48:e sekund

1 pip var 48:e sekund

Livslängd slut: byt ut enheten

Fel-läge

2 blinkningar var 48:e sekund

2 pip var 48:e sekund

Tills felet har åtgärdats

Snooze-läge

Låg batterinivå

Blinkar var 24:e sekund

AV

10 timmar

Fel

2 blinkningar var 24:e sekund

AV

10 timmar

Larmminne

Blinkar var 48:e sekund

AV

10 timmar

OBS: LED blinkar rött i alla driftlägen.

* För lokala röklarm blinkar alla röda lysdioder, medan endast den röda lysdioden blinkar för lokala temperaturlarm.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?