DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Ejemplo de una automatización

En el ejemplo siguiente, recibirá una notificación en su aplicación cuando se detecta humo.
  1. Vaya a Automatización > para crear una automatización.
  2. Para agregar una condición, pulse Agregar condición > Cambio de estado del dispositivo > Detector de humo.
  3. En el menú Seleccionar función, pulse Detector de humo (A).
  4. Para cambiar el estado a Humo detectado, pulse > Conjunto.
  5. Para agregar una acción, pulse Entonces > Agregar una acción > Enviar notificación > Notificarme.
  6. Lea la información y pulse OK.
  7. Introduzca el nombre del sistema de automatización y pulse Guardar.
    SUGERENCIA: Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización pulsando .
    Puede activar o desactivar las automatizaciones guardadas en la pestaña Automatización mediante (B).
Recibirá una notificación cuando se active la automatización.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?