DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Creación de una automatización

Una automatización le permite agrupar varias acciones que se activan automáticamente o a horas programadas. Al usar la aplicación Wiser Home, puede crear automatizaciones según sus necesidades.
NOTA: Para crear y guardar la automatización, se debe añadir al menos una condición y una acción.
  1. En la pantalla de inicio, pulse .
  2. Vaya a Automatización > para crear una automatización.
  3. Pulse Si (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones que se deben cumplir (B):
    • Todas las condiciones: Esto desencadena una acción solo cuando se cumplen todas las condiciones.
    • Cualquier condición: Esto activa una acción cuando se cumple al menos una condición.
  4. Para añadir condición, pulse Añadir condiciones > Cambio de estado de un dispositivo > Alarma de humoy seleccione cualquiera de las siguientes opciones (C):
    • Alarma de humo: cuando el dispositivo detecta humo.
    • Alarma de temperatura: cuando el dispositivo detecta aumento de la temperatura.
    • Alarma remota: cuando el dispositivo se activa mediante un dispositivo interconectado.
    • Alarma de prueba: cuando el dispositivo está en modo de prueba.
    • Modo Silencio: cuando el dispositivo está en modo Silencio.
    NOTA: Se pueden añadir 10 condiciones como máximo.
    NOTA: Para eliminar una condición, deslícela hacia la izquierda y pulse (D).
  5. Para ajustar una hora específica para su automatización, pulse Cuando > Añadir tiempo y seleccione cualquiera de las siguientes opciones (E):
    • Hora específica del día: Amanecer, Atardecer, Personalizado
    • Período de tiempo: Durante el día, Horario nocturno, Personalizado
    NOTA: Para eliminar una hora específica, deslízala hacia la izquierda y pulse .
  6. Para añadir una acción, pulse Entonces > Añadir una acción y seleccione cualquiera de las siguientes opciones (F):
    NOTA: Se pueden añadir 10 acciones como máximo.
    • Controlar un dispositivo: Seleccione el dispositivo que desee activar.
    • Enviar notificación: Active la notificación para la automatización.
    • Activar un momento: Seleccione el momento que desea activar.
    • Retardo: Esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede ajustar el tiempo de retardo en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta función es útil para retardar acciones en una automatización.
    NOTA: Para eliminar una acción, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la acción y pulse (G).
  7. Introduzca el nombre de automatización (H) y pulse Guardar.

    Puede elegir el icono de la lista que mejor represente su automatización pulsando .

    Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña de Automatización. Si usa (I), puede activar y desactivar la automatización.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?