DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Desconexión de un dispositivo secundario

Retire una alarma de humo secundaria de la base de montaje (consulte la sección "Extracción de un dispositivo de la base de montaje" en el manual de instrucciones).
NOTA:
  • No retire la alarma de humo primaria.

  • Lea los siguientes pasos antes de desconectar una alarma de humo secundaria.

  1. Asegúrese de que el interruptor de encendido está en la posición OFF/AUTO.
  2. Mantenga pulsado el botón de Prueba/Silencio y, al mismo tiempo, gire el interruptor de encendido hasta la posición ON.
    El LED de standby se enciende durante 3 s.
  3. Mantenga pulsado el botón de Prueba/Silencio hasta que se apague el LED de standby. A continuación, suelte el botón de Prueba/Silencio.
  4. Realice una pulsación corta del botón de Prueba/Silencio cuando el LED de standby vuelva a estar encendido durante 3 s.
    El LED de standby parpadea durante 5 s e indica que se está desconectando la interconexión RF y, a continuación, el LED de estado parpadea en verde 7 veces.
    IMPORTANTE:
    • Cuando la alarma de humo secundaria se haya desconectado correctamente, asegúrese de poner el interruptor de encendido en la posición OFF/AUTO.

    • Realice una prueba de interconexión en el resto de alarmas de humo cuando finalice la desconexión. Consulte la sección Prueba de los dispositivos interconectados.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?