DUG_Brandvarnare DC_WH-04

Felsökning

Problem Lösning/åtgärd

Brandvarnaren avger inget larmljud när den testas.

  1. Kontrollera att strömbrytaren är i läget PÅ samt att brandvarnaren är korrekt installerad. Om du är osäker ska du ta bort och installera om brandvarnaren.

  2. Tryck på Test/Hush-knappen tills en larmsignal hörs. Tryck inte flera gånger.

  3. Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår eller om du har några frågor om garantin.

Brandvarnaren piper och standby-indikatorn blinkar var 48:e sekund

Batteriet kan vara lågt eller helt slut. Byt ut brandvarnaren.

Brandvarnaren piper två gånger och standby-indikatorn blinkar var 48:e sekund

  1. Rengör brandvarnaren. Se avsnittet Underhåll.

  2. Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår eller om du har några frågor om garantin.

Brandvarnaren avger ett oväntat larmljud utan rök, ånga eller hög temperatur.

  1. Identifiera den utlösta brandvarnaren, vilket indikeras av en blinkande standby-indikator och 3 pip var 4:e sekund.

  2. Tryck på Test/Hush-knappen för att pausa larmsignalen. Den sammankopplade enheten slutar larma inom 10 sekunder.

  3. Rengör brandvarnaren. Se Underhåll.

  4. Installera brandvarnaren igen och testa den.

  5. Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår eller om du har några frågor om garantin.

VIKTIG: Efter en larmhändelse är den brandvarnare som har en blinkande standby-indikator varannan sekund den utlösta brandvarnaren. Identifiera brandvarnaren och följ steg 3 till 5.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?