DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Eliminación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home puede eliminar la alarma de humo del sistema Wiser.
  1. En la pantalla de inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos > Alarma de humo > Eliminar (A).
  3. Pulse OK para confirmar.
    NOTA:
    • Al eliminar la alarma de humo de la aplicación, el dispositivo se reiniciará. Una vez reiniciado, el LED parpadeará en ámbar, indicando que está listo para emparejarse.

    • Si aún tiene un problema con el reinicio, consulte la sección Reinicio del dispositivo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.