DUG_Brandvarnare DC_WH-03

Ta bort enheten

Med Wiser Home-appen kan du ta bort enheten från Wiser-systemet.
  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Brandvarnare > Radera (A).
  3. Tryck på OK för att bekräfta.
    OBS:
    • Genom att ta bort enheten återställer du enheten. Enheten blinkar gult vid återställning, vilket indikerar att den nu är redo att parkopplas.

    • Om du fortfarande har problem med återställningen, se Återställa enheten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?