DUG_Brandvarnare DC_WH-03

Kontrollera enhetshistoriken

Med Wiser Home-appen kan du övervaka rökdetekteringen genom att gå till enhetshistoriken.
OBS: All enhetshistorik lagras i molnet. När molnanslutningen bryts visas inte enhetshistoriken.
  1. På flkiken Kontroll trycker du på Alla enheter eller en rumsflik där brandvarnaren finns.
  2. Tryck på Historik på sidan som visar enhetens kontrollpanel.
    På sidan Historik kan du se datum, tid och typ av larm som har detekterats.
    OBS: Under maximalt 90 dagar kan enhetshistoriken registreras.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?