DUG_Lattialämmityksen ohjain_WH-07

Tilanteen luominen

Tilanteeseen voit ryhmitellä useita toimenpiteitä, jotka yleensä tehdään yhdessä. Wiser Home -sovelluksen avulla voit luoda tilanteita tarpeidesi mukaan.
Tilanteen luominen:
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Siirry kohtaan Tilanteet > luodaksesi tilanteen.
  3. Anna tilanteen nimi (A).
    EHDOTUS: Voit valita tilannetta parhaiten vastaavan kansikuvan napauttamalla .
  4. Valitse Lisää toimintoja (B) valitaksesi laiteluettelon.
  5. Lisää toimintoja -valikosta voit valita laitteet (C).
  6. Kun kaikki laitteet on valittu, valitse Valmis.
  7. Napauta Tilanteen luoja -sivulla laitetta ehdon asettamiseksi. Valitse esimerkiksi lämmitys.
    • Aseta haluttu lämpötila liukusäätimellä (D).
      HUOMAUTUS: Kun asetat liukusäätimen (D) hetkeksi palkin alaosaan, Jäätymissuojaustila aktivoituu. Tässä Jäätymissuojaustilassa järjestelmä pitää huoneen lämpötilan 5 °C:ssa.

    Kun haluttu ehto on asetettu, napauta Aseta.

  8. Kun kaikki ehdot määritetty, napauta Tallenna.
Kun tilanne on tallennettu, se näkyy Tilanteet-välilehdellä. Voit napauttaa tilannetta ottaaksesi sen käyttöön.
EHDOTUS:
  • Jos haluat nähdä luodut tilanteet aloitusnäytössä, siirry kohtaan Koti > > Aloitusnäyttö > Tilanteet. Ota vaihtopainike käyttöön nähdäksesi tilanteet aloitusnäytössä.

  • Voit myös järjestää tilanteita uudelleen valitsemalla Muokkaa aloitusnäytön Tilanteet-välilehdeltä tai valitsemalla Automaatio > Tilanteet > Järjestä uudelleen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?