DUG_Verteilerleiste Fußbodenheizung_WH-07

Einen Moment erstellen

Mit einem Moment können Sie mehrere Aktionen gruppieren, die normalerweise zusammen ausgeführt werden. Mit der Wiser Home App können Sie Momente auf der Grundlage Ihrer Anforderungen erstellen.
So erstellen Sie einen Moment:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Gehen Sie zu Momente > , um einen Moment zu erstellen.
  3. Geben Sie den Namen des Moments ein (A).
    VORSCHLAG: Sie können das Abdeckbild auswählen, das Ihrem Augenblick am besten entspricht, indem Sie auf tippen .
  4. Tippen Sie auf Aktionen hinzufügen (B), um die Geräteliste auszuwählen.
  5. Im Menü Aktionen hinzufügen können Sie die Geräte auswählen (C).
  6. Wenn Sie alle Geräte ausgewählt haben, tippen Sie auf Fertig.
  7. Tippen Sie auf der Seite Momentersteller auf das Gerät, um die Bedingung festzulegen. Wählen Sie z. B. Heizung aus.
    • Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Schieberegler (D) ein.
      HINWEIS: Wenn Sie den Schieberegler (D) vorübergehend an den unteren Rand der Leiste schieben, wird der Frostschutzmodus aktiviert. Im Frostschutzmodus hält das System die Raumtemperatur auf 5 °C.

    Tippen Sie bei der Festlegung der gewünschten Bedingung auf Einstellen.

  8. Wenn alle Bedingungen festgelegt sind, tippen Sie auf Speichern.
Sobald Sie den Moment gespeichert haben, wird er auf der Registerkarte Momente angezeigt. Sie können auf den Moment tippen, um ihn zu aktivieren.
VORSCHLAG:
  • Wenn Sie die erstellten Momente auf dem Startbildschirm anzeigen möchten, gehen Sie zu Start > > Startbildschirm > Momente. Aktivieren Sie die Umschalttaste, um die Momente auf dem Startbildschirm zu sehen.

  • Sie können die Momente auch durch Tippen auf Bearbeiten über die Registerkarte Momente auf dem Startbildschirm oder durch Tippen auf Automatisierung > Momente > Neu ordnen neu anordnen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?