DUG_Lattialämmityksen ohjain_WH-07

Jäähdytyksen tulon käyttöönottaminen

Wiser Home -sovelluksen avulla voit ottaa käyttöön lattialämmityksen jäähdytyksen tulon käyttämään sovelluksen jäähdytysominaisuuksia, kuten jäähdytysaikataulun määrittäminen.
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Napauta Laitteet > Lattialämmitys
  3. Käynnistä Jäähdytyksen tulo -vaihtokytkin.
    TÄRKEÄ: Jos lattialämmityksen kanava on määritetty johonkin seuraavista lämmityslaitteista, varmista, että Huoneen asetuksen > Jätä pois jäähdytyksestä -vaihtokytkin on päällä. Tämä voi olla hyödyllinen esimerkiksi silloin, jos rakennuksessa on alueita, jotka eivät tarvitse jäähdytystä, kuten varastohuoneita tai käyttämättömiä tiloja.
    • Yhdistetty termostaatti 2 A (esiasetetut P1 ja P2)

    • Yhdistetty termostaatti 16 A (kaikille esiasetuksille)

    • Älykäs termostaatti 16 A ZB

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?