DUG_Lattialämmityksen ohjain_WH-07

Lattia-anturin rajan määrittäminen

Wiser Home -sovelluksella voit määrittää lattia-anturin rajan lattialämmitykselle.
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Napauta Laitteet > Lattialämmitys
  3. Valitse seuraavat:
    • Lattia-anturin yläraja: lattia-anturin ylälämpötilan määrittämiseksi.
    • Lattia-anturin alaraja: lattia-anturin alalämpötilan määrittämiseksi.
    HUOMAUTUS:
    • Lattia-anturin ylärajan lämpötilan tulee olla korkeampi kuin alarajan lämpötila.

    • Lattia-anturin alarajan lämpötilan tulee olla alhaisempi kuin ylärajan lämpötila.

    • Lattialämmityksen asetusarvon lämpötila on 18 °C–30 °C.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?