DUG_Lattialämmityksen ohjain_WH-07

Huonelämpötilan asettaminen sovelluksen avulla

Wiser Home -sovelluksella voit säätää, asettaa tai tehostaa huonelämpötilaa.

Ennakkoehto: Lisää Wiser huonetermostaatti tai Wiser lämpötila-/kosteusmittari samaan huoneeseen, jossa laite sijaitsee.

Huonelämpötilan säätäminen, asettaminen tai tehostaminen:

  1. Napauta Ohjaus-välilehdellä kohtaa Kaikki laitteet tai sen huoneen välilehteä, jossa laite sijaitsee.

  2. Säädä lämpötilaa näytön oikeassa reunassa olevan liukusäätimen avulla.

    EHDOTUS: Voit myös säätää huonelämpötilaa:
    • Napauttamalla tai Ohjaus-välilehdellä sen huoneen Lämmitys-osiota, jonka lämpötilaa halutaan säätää.

    • Kun lisäät sen Suosikkeihin. Jos haluat lisätietoja Suosikeista, katso kohta Suosikkien hallinta kyseisen järjestelmän käyttöoppaassa.

    HUOMAUTUS: Jos Wiser-järjestelmässä on vain yksi laite, Ohjaus-välilehti ei ole näkyvissä. Kaikki toiminnot ovat käytettävissä aloitusnäytön kautta.

    Napauta ja aseta tehostusaika.

    TÄRKEÄ: Kun tehostusaika on asetettu, asetusarvon lämpötila nousee automaattisesti 2 °C:lla asetetun tehostuksen ajaksi. Kun tehostusaika on kulunut, asetusarvon lämpötila palautuu nykyiseen ajoitettuun tapahtumaan tai edelliseen asetusarvon lämpötilaan.

HUOMAUTUS:
  • osoittaa, että huonelämpötila on haluttua lämpötilaa (asetusarvo) alhaisempi, joten lämmitys on päällä.

  • osoittaa, että huonelämpötila on haluttua lämpötilaa (asetusarvo) korkeampi, joten lämmitys ei ole päällä.

  • osoittaa, että huonelämpötila on haluttua lämpötilaa (asetusarvo) korkeampi, joten jäähdytys on päällä.

  • osoittaa, että huonelämpötila on haluttua lämpötilaa (asetusarvo) alhaisempi, joten jäähdytys ei ole päällä.

  • / osoittaa, että lattian lämpötila-anturi on määritetty ja että kun ylä-/alarajat saavutetaan, huonenäytössä näkyvät lattiarajan kuvakkeet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?