DUG_Lattialämmityksen ohjain_WH-07

Laitteen asentaminen

Katso lisätietoja tämän tuotteen mukana toimitetusta asennusohjeesta .

Seuraavat tuotteet tarvitaan Wiserin lattialämmitysjärjestelmän asennuksessa:

  • Wiserin lattialämmityksen ohjain

  • Wiser-keskusyksikkö tai HubR

  • Wiser-huonetermostaatti tai Wiser-lämpötila-/kosteusmittari

HUOMAUTUS:
  • Järjestelmä voidaan asentaa liittämättä sitä Wi-Fi-reitittimeen.

  • Varmista 24 V:n UFH-lämmitys/jäähdytyslaitetta käyttäessäsi, että se on kytketty 24 V:n 2,2 A:n virtalähteeseen (ei sisälly toimitukseen)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?