DUG_Gulvvarmeforbindelsesskinne_WH-07

Oprettelse af et scenarie

Med et scenarie kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen. Med Wiser Home-appen kan du oprette scenarier ud fra dine behov.
Sådan oprettes et scenarie:
  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Gå til Scenarier > for at oprette et scenarie.
  3. Indtast navnet på scenariet (A).
    TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der bedst repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på .
  4. Tryk på Tilføj handlinger (B) for at vælge listen over enheder.
  5. I menuen Tilføj handlinger kan du vælge enhederne (C).
  6. Når alle enhederne er valgt, skal du trykke på Færdig.
  7. På siden Scenarie oprettelse skal du trykke på enheden for at indstille betingelsen. Vælg f.eks. opvarmning.
    • Indstil den ønskede temperatur med skydeknappen (D).
      BEMÆRK: Når du placerer skyderen (D) nederst på bjælken, aktiveres frostbeskyttelsestilstanden. I frostbeskyttelsestilstand holder systemet rumtemperaturen på 5 °C.

    Tryk på Sæt, når den ønskede betingelse er valgt.

  8. Tryk på Gem, når alle betingelser er indstillet.
Når scenariet er gemt, vises det på fanen Scenarier. Du kan trykke på scenariet for at aktivere det.
TIP:
  • Hvis du vil se de oprettede scenarier på skærmen Hjem, skal du gå til Hjem > > Hjem-skærmen > Scenarier. Aktivér drejeknappen for at få vist scenarier på Hjem-skærmen.

  • Du kan også omarrangere scenarierne ved at trykke på Redigér på fanen ScenarierHjem-skærmen eller ved at trykke på Automatisering > Scenarier > Omarranger.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?