GEX8258701IT-01

Raccomandazioni per l'installazione

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
  • Leggere con attenzione tutti i messaggi di sicurezza prima di eseguire installazione, avvio e manutenzione dell'apparecchiatura.
  • Non alterare o modificare per nessun motivo le caratteristiche dell'apparecchiatura.
  • Scollegare l'alimentazione dell'unità di raffreddamento prima di aprire l'armadio e verificare che l'armadio sia chiuso prima di ricollegare l'alimentazione.
  • Attenersi a tutte le normative elettriche locali e nazionali in vigore nel paese di impiego.
  • Rispettare tutte le istruzioni e limitazioni indicate nel presente manuale.
  • Le operazioni di installazione, utilizzo, riparazione e manutenzione del presente dispositivo elettrico devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.
  • Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall’uso di questo materiale.
  • La tensione di alimentazione non deve superare il valore indicato sulla targhetta del prodotto.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVISO
DANNI A GUARNIZIONE E COMPRESSORE
  • La sigillatura non corretta dell'armadio (grado di protezione IP55 minimo per unità di raffreddamento laterali o grado di protezione IP54 per unità di raffreddamento montate sul tetto) può causare un'eccessiva condensa.
  • Utilizzare i filtri di ingresso aria se l'unità di raffreddamento è esposta a contaminanti volatili e/o prodotti chimici aggressivi.
  • Lasciare uno spazio esterno e interno sufficiente per la circolazione dell'aria, nonché per l'entrata e l'uscita dell'aria nell’unità di raffreddamento.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
ATTENZIONE
pericolo di crollo dell'armadio
Accertarsi che il lato, lo sportello o il pannello superiore dell'armadio siano in grado di sostenere il peso dell'unità di raffreddamento. Se necessario, installare supporti.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  • Verificare che l’ambiente esterno non presenti concentrazioni di sostanze contaminanti solide e/o quantità eccessive di sostanze chimiche aggressive, in base alla norma IEC 62208. In presenza di una concentrazione di contaminanti solidi e/o di quantità eccessive di sostanze chimiche aggressive, utilizzare i filtri di protezione ingresso aria.

  • Verificare che il flusso d'aria in ingresso e in uscita non sia ostacolato da pareti o oggetti troppo vicini.

    • Mantenere una distanza di almeno 1 m (3.26 ft) tra l'unità di raffreddamento e le pareti o gli armadi adiacenti.

      Per le unità di raffreddamento montate sul tetto, la distanza tra l’unità e la parete retrostante può essere ridotta a 0,5 m (1.64 ft).

    • Mantenere una distanza di almeno 1,5 m (4.92 ft) tra l'unità di raffreddamento e il soffitto.

    • Mantenere una distanza di almeno 100 mm (3.93 in) tra l'unità di raffreddamento ed eventuali dispositivi montati all'interno dell'armadio.

    Unità di raffreddamento laterali

    Unità di raffreddamento montate sul tetto

  • Prima di eseguire fori o intagli nell’armadio, verificare che le fascette di serraggio e gli accoppiamenti non ostacolino o interferiscano con gli interruttori di controllo situati sull’armadio.

  • Installare l'unità di raffreddamento con la presa d'aria dall'armadio nel punto più alto possibile.

  • Per le unità di raffreddamento interne, verificare che la temperatura ambiente nell'area dell'installazione dell’armadio non sia superiore a 55°C (131 ºF) o inferiore a 5 ºC (41 ºF).

    Per le unità di raffreddamento esterne, verificare che la temperatura ambiente nell'area dell'installazione dell’armadio non sia superiore a 55°C (131 ºF) o inferiore a -20 ºC (-4 ºF). In ogni caso, rispettare la temperatura ambiente specificata nei dati tecnici.

    Per le unità di raffreddamento interne ed esterne, verificare che l'umidità relativa non superi +95%.

  • Posizionare l'unità di raffreddamento lontano da fonti di calore e flussi d'aria calda.

  • Controllare che la tenuta dell'armadio sia IP55 o superiore per le unità di raffreddamento laterali e IP54 o superiore per le unità di raffreddamento montate sul tetto, per evitare un'eccessiva condensa.

  • Sigillare con cura i fori per il passaggio dei cavi e altre aperture presenti nell'armadio, particolarmente in prossimità della base e degli accessi per i cavi.

  • Installare l'unità di raffreddamento nella posizione corretta. La deviazione massima rispetto alla linea perpendicolare è di 2°.

  • Per le unità di raffreddamento montate sugli sportelli degli armadi, verificare che non vi siano ostacoli durante le operazioni di apertura e chiusura degli sportelli, in particolare negli armadi con doppia anta.

  • Qualsiasi modifica all'unità di raffreddamento non elencata in questa guida o in altra documentazione Schneider Electric è vietata.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.