GEX8258701ES-01

Recomendaciones de instalación

PELIGRO
riesgo de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Antes de llevar a cabo la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento del equipo se deben haber leído y comprendido todos mensajes de seguridad.
  • Las características del propio aparato no deben alterarse ni modificarse bajo ningún concepto.
  • Desconecte la alimentación del climatizador antes de abrir el armario, y asegúrese de que el armario esté cerrado antes de volver a conectar la alimentación.
  • Siga todas las normativas eléctricas nacionales y locales vigentes en el país de uso.
  • Siga todas las instrucciones y respete las prohibiciones especificadas en este manual.
  • La instalación, el manejo y el mantenimiento de los equipos eléctricos solo deberá realizarlos el personal cualificado.
  • Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por ninguna consecuencia derivada del uso de este material.
  • La tensión de alimentación no debe superar el valor especificado en la placa de características del producto.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
DAÑOS EN EL COMPRESOR Y EL PRECINTO
  • Un precinto incorrecto en el armario (mínimo IP55 para climatizadores montados lateralmente e IP54 para climatizadores montados en el techo) puede generar una condensación excesiva.
  • Utilice los filtros de entrada de aire si el climatizador está expuesto a contaminantes aéreos o productos químicos agresivos.
  • Deje espacio de separación suficiente tanto en el exterior como en el interior para permitir el flujo de aire dentro y fuera del climatizador.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
ATENCIÓN
riesgo de caída del armario
Asegúrese de que el lateral, la puerta o el techo del armario puedan soportar el peso del climatizador. Instale soportes si es necesario.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  • De acuerdo con IEC 62208, compruebe que el entorno externo no presente concentración de contaminantes sólidos ni cantidades excesivas de productos químicos agresivos. Si hay una concentración de contaminantes sólidos o una cantidad excesiva de químicos agresivos, use los filtros de protección de entrada de aire.

  • Compruebe que la entrada y salida de aire no estén bloqueadas por paredes u objetos demasiado cercanos.

    • Deje al menos 1 m (3,26 ft.) entre el climatizador y las paredes o los armarios adyacentes.

      En el caso de los climatizadores montados en el techo, la distancia entre este y la pared situada detrás de ella puede reducirse a 0,5 m (1,64 pies).

    • Deje al menos 1,5 m (4,92 ft.) entre el climatizador y el techo.

    • Deje al menos 100 mm (3,93 pulgadas) entre el climatizador y cualquier dispositivo montado en el interior del armario.

    Climatizadores montados lateralmente

    Climatizadores montados en el techo

  • Antes de perforar el armario o realizar cortes en él, compruebe que los elementos de fijación y acoplamiento no vayan a estorbar ni interferir con el aparellaje colocado en el armario.

  • Instale el climatizador con la entrada de aire del armario colocada en el punto más alto posible.

  • En los climatizadores para interiores, compruebe que la temperatura ambiente en el área de instalación del armario no sea superior a 55 °C (131 ºF) ni inferior a 5 ºC (41 ºF).

    En los climatizadores para exteriores, compruebe que la temperatura ambiente en el área de instalación del armario no sea superior a 55 °C (131 ºF) ni inferior a 20 ºC (-4 ºF). Respete siempre la temperatura ambiente especificada en los datos técnicos.

    En los climatizadores para interiores y exteriores, compruebe que la humedad relativa no exceda el 95 %.

  • Coloque el climatizador lejos de fuentes de calor o corrientes de aire caliente.

  • Compruebe que el precinto del armario sea IP55 o superior en los climatizadores montados lateralmente e IP54 o superior para los climatizadores montados en el techo a fin de evitar una condensación excesiva.

  • Selle bien los pasos para cables y otras aberturas del armario, especialmente por el suelo y las entradas de cables.

  • Monte el climatizador en la posición correcta. La desviación máxima con respecto a la perpendicular es de 2°.

  • En el caso de los climatizadores montados en las puertas de los armarios, compruebe que no haya obstrucciones durante la apertura y el cierre de las puertas, especialmente en armarios con puertas dobles.

  • Cualquier modificación del climatizador que no aparezca en esta guía o en otros documentos de Schneider Electric está prohibida.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.