GEX8258701FR-01

Recommandations d'installation

DANGER
Risque de choc électrique, d’explosion ou d’arc électrique
  • Lisez et comprenez tous les messages de sécurité avant de procéder à l'installation, au démarrage et à la maintenance de l'équipement.
  • En aucun cas, les caractéristiques de l'appareil ne doivent être altérées ou modifiées.
  • Coupez l'alimentation de l'unité de refroidissement avant d'ouvrir l'armoire et assurez-vous que l'armoire est fermée avant de rétablir l'alimentation.
  • Respectez tous les codes électriques en vigueur dans le pays où l'appareil est utilisé.
  • Respectez toutes les instructions et interdictions stipulées dans ce manuel.
  • L’installation, l’utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement.
  • Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.
  • La tension d'alimentation ne doit pas dépasser la valeur indiquée sur la plaque signalétique du produit.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
DOMMAGES CAUSÉS AU COMPRESSEUR ET AU JOINT
  • Une mauvaise étanchéité de l'armoire (IP55 minimum pour les unités de refroidissement montées latéralement ou IP54 pour les unités de refroidissement montées sur toit) peut entraîner une condensation excessive.
  • Utilisez les filtres à air si l'unité de refroidissement est exposée à des contaminants aériens et/ou à des produits chimiques agressifs.
  • Prévoyez un dégagement externe et interne suffisant pour permettre à l’air d’entrer, de circuler dans l’unité de refroidissement et d’en sortir.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
ATTENTION
risque d'effondrement de l’armoire
Vérifiez que la paroi, la porte ou le toit de l'armoire peut supporter le poids de l'unité de refroidissement. Installez des renforts si nécessaire.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  • Vérifiez que l'environnement externe ne présente pas de concentration de contaminants solides ni de quantités excessives de produits chimiques agressifs, conformément à la norme CEI 62208. En cas de concentration de contaminants solides et/ou de quantités excessives de produits chimiques agressifs, utilisez les filtres de protection d'entrée d'air.

  • Vérifiez que l'entrée et la sortie du flux d'air ne sont pas gênées par des murs ou des objets trop proches.

    • Maintenez une distance d'au moins 1 m (3,26 pi.) entre l'unité de refroidissement et les murs ou les armoires voisins.

      Pour les unités de refroidissement à montage sur toit, l'espace entre l'unité et le mur situé à l'arrière peut être réduit à 0,5 m (1,64 pi.).

    • Maintenez une distance d'au moins 1,5 m (4,92 pi.) entre l'unité de refroidissement et le plafond.

    • Maintenez une distance d'au moins 100 mm (3,93 po.) entre l'unité de refroidissement et tout dispositif monté à l'intérieur de l'armoire.

    Unités de refroidissement à montage latéral

    Unités de refroidissement à montage sur toit

  • Avant de percer ou découper l'armoire, vérifiez que les fixations et le couplage n'entravent pas ou n'interfèrent pas avec l'appareillage de commutation situé sur l'armoire.

  • Installez l'unité de refroidissement pour que la prise d'air de l'armoire se trouve au point le plus haut possible.

  • Pour les unités de refroidissement en intérieur, assurez-vous que la température ambiante dans la zone d'installation de l'armoire ne dépasse pas 55 °C (131 ºF) et ne chute pas en-deçà de 5 ºC (41 ºF).

    Pour les unités de refroidissement en extérieur, assurez-vous que la température ambiante dans la zone d'installation de l'armoire ne dépasse pas 55 °C (131 ºF) et ne chute pas en-deçà de -20 ºC (-4 ºF). Dans tous les cas, respectez la température ambiante spécifiée dans les caractéristiques techniques.

    Pour les unités de refroidissement intérieures et extérieures, assurez-vous que l'humidité relative ne dépasse pas +95 %.

  • Placez l'unité de refroidissement à distance des sources de chaleur et des flux d'air chaud.

  • Afin d’éviter une condensation excessive, vérifiez que l'étanchéité de l'armoire est au minimum IP55 pour les unités de refroidissement latérales et IP54 pour les unités de refroidissement sur toit.

  • Colmatez correctement les orifices de l’armoire, notamment les passages de câbles et le sol.

  • Installez l'unité de refroidissement dans la position correcte. L'écart maximum par rapport à la perpendiculaire est de 2°.

  • Pour les unités de refroidissement montées sur les portes des armoires, vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles lors de l'ouverture et de la fermeture des portes, en particulier dans les armoires à double porte.

  • Toutes les modifications apportées à l'unité de refroidissement qui ne sont pas répertoriées dans ce guide ou d’autres documents Schneider Electric sont interdites.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.