Alarmas e indicaciones
Todas las alarmas se desactivan automáticamente cuando se resuelve la causa.
Detección de una situación de alarma
Si hay alguna situación de alarma, el icono de alarma
permanece encendido
y se muestra el código de alarma. Si hay un relé de alarma
y este se activa, también se enciende.
Todas las alarmas activas, excepto las relacionadas con el error de sonda, aparecen en la carpeta ALr del menú de estado del climatizador ClimaSys .
Silenciar una alarma
Pulse cualquier tecla o use la función del menú: el icono de alarma parpadea y el relé de alarma se desactiva.
El icono de alarma se apaga cuando se resuelve la situación de alarma.
Leyenda de alarmas
|
Código |
Descripción |
Relé de alarma |
Causa |
Consecuencias |
Soluciones |
|---|---|---|---|---|---|
|
E1 |
Error de sonda Pb1 |
Activo |
|
|
|
|
AH1 |
Alarma debido a temperatura alta en Pb1 |
Activo |
Valor leído por sonda Pb1 > HAL |
|
Espere a que la temperatura leída por Pb1 caiga por debajo del umbral de alarma (HAL - AFd). |
|
AL1 |
Alarma debido a temperatura baja en Pb1 |
Activo |
Valor leído por sonda Pb1 < LAL |
|
Espere a que la temperatura leída por Pb1 suba por encima del umbral de alarma (LAL + AFd). |
|
oPd |
Alarma de puerta abierta |
Activo |
Activación de entrada digital (H1x = ±4). |
Cierre la puerta. |
Configuración de la alarma de temperatura alta (HAL)
-
Mantenga pulsado AJUSTE durante al menos 5 segundos. Vaya a PA1. Pulse AJUSTE para introducir la contraseña PA1 con las teclas
y
. Pulse AJUSTE para confirmar.
-
Desplácese con las teclas
y
hasta HAL y pulse AJUSTE. Valor predeterminado 50.
-
Cambie el valor con las teclas
y
. Pulse AJUSTE para confirmar o
para cancelar.
Configuración de la alarma de temperatura baja (LAL)
-
Mantenga pulsado AJUSTE durante al menos 5 segundos. Vaya a PA1. Pulse AJUSTE para introducir la contraseña PA1 con las teclas
y
. Pulse AJUSTE para confirmar.
-
Desplácese con las teclas
y
hasta LAL y pulse AJUSTE. El valor predeterminado es 0.
-
Cambie el valor con las teclas
y
. Pulse AJUSTE para confirmar o
para cancelar.