GEX8258701FR-01

Alarmes et indications

Toutes les alarmes sont automatiquement désactivées lorsque leur cause est supprimée.

Détection d'une condition d'alarme

Si une condition d’alarme est détectée, l'icône d'alarme s'allume en continu et le code d'alarme s'affiche. S’il est présent et activé, le relais d’alarme s’active également.

NOTE: Si des temporisations d'exclusion d'alarme sont en cours, l'alarme n'est pas signalée.

Toutes les alarmes actives, à l’exception de celles relatives aux erreurs de sonde, sont répertoriées dans le dossier ALr sous le menu des états de l’unité de refroidissement ClimaSys.

Couper le son d’une alarme

Appuyez sur une touche quelconque ou utilisez la fonction de menu : l'icône d'alarme clignote et le relais d'alarme est désactivé.

L’icône d’alarme s’éteint lorsque la condition d’alarme disparaît.

Légende des alarmes


Code

Description

Relais d’alarme

Cause

Effets

Solutions

E1

Erreur de sonde Pb1

Actif

  • Lecture de valeurs en dehors de l'intervalle de fonctionnement.

  • Sonde ou câblage correspondant en court-circuit ou en circuit ouvert.

  • Code E1 affiché

  • Icône d’alarme fixe

  • Fonctionnement du compresseur en fonction des paramètres Ont et OFt.

  • Vérifiez le câblage de la sonde.

  • Remplacez la sonde.

AH1

Alarme due à une température Pb1 HAUTE

Actif

Valeur lue par la sonde Pb1 > HAL

  • Alarme AH1 ajoutée au dossier ALr.

  • Aucun effet sur la régulation.

Attendez que la température lue par Pb1 passe en dessous du seuil d'alarme (HAL - AFd).

AL1

Alarme due à une température Pb1 BASSE

Actif

Valeur lue par la sonde Pb1 > HAL

  • Alarme AL1 ajoutée au dossier ALr.

  • Aucun effet sur la régulation.

Attendez que la température lue par Pb1 remonte au-dessus du seuil d'alarme (LAL + AFd).

oPd

Alarme de porte ouverte

Actif

Activation de l'entrée numérique (H1x = ±4).

  • Alarme oPd ajoutée au dossier ALr.

  • Icône d’alarme fixe .

Fermez la porte.

Alarme d'ordre de phases incorrect pour les unités de refroidissement triphasées

Actif

Ordre de phases incorrect lors de la mise en service.

  • Alarme oPd ajoutée au dossier ALr.

  • Icône d’alarme fixe .

Connectez les câbles d'alimentation en suivant les consignes de connexion de l'alimentation électrique.

Réglage de l'alarme de température élevée (HAL)

  1. Appuyez sur SET pendant au moins 5 secondes. Faites défiler jusqu’à PA1. Appuyez sur SET pour entrer le mot de passe PA1 à l’aide des touches et . Appuyez sur SET pour confirmer.

  2. Avec les touches et , faites défiler jusqu’à HAL et appuyez sur SET. La valeur par défaut est 50.

  3. Modifiez la valeur à l'aide des touches et . Appuyez sur SET pour confirmer ou sur pour annuler.

Réglage de l'alarme de température basse (LAL)

  1. Appuyez sur SET pendant au moins 5 secondes. Faites défiler jusqu’à PA1. Appuyez sur SET pour entrer le mot de passe PA1 à l’aide des touches et . Appuyez sur SET pour confirmer.

  2. Avec les touches et , faites défiler jusqu’à LAL et appuyez sur SET. Valeur par défaut 0.

  3. Modifiez la valeur à l'aide des touches et . Appuyez sur SET pour confirmer ou sur pour annuler.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?