GEX8258701DE-01

Alarme und Indikatoren

Alle Alarme werden automatisch deaktiviert, sobald ihre Ursache behoben ist.

Erkennen eines Alarmzustands

Wenn ein Alarmzustand vorliegt, leuchtet das Alarmsymbol permanent und der Alarmcode wird angezeigt. Sofern vorhanden und freigegeben, wird das Alarmrelais ebenfalls aktiviert.

HINWEIS: Wenn Alarmausschlusszeiten aktiv sind, wird der Alarm nicht signalisiert.

Alle aktiven Alarme, mit Ausnahme derjenigen, die sich auf Sondenfehler beziehen, werden im ALr-Ordner im Statusmenü des ClimaSys-Kühlgeräts aufgeführt.

Stummschalten eines Alarms

Drücken Sie eine beliebige Taste oder verwenden Sie die Menüfunktion: Das Alarmsymbol blinkt und das Alarmrelais wird stromlos geschaltet.

Das Alarmsymbol erlischt, sobald der Alarmzustand nicht mehr vorliegt.

Alarmlegende


Code

Beschreibung

Alarmrelais

Ursache

Auswirkungen

Abhilfemaßnahmen

E1

Fehler Sonde Pb1

Aktiv

  • Lesen von Werten außerhalb des Betriebsintervalls

  • Kurzschluss oder offener Stromkreis an Sonde oder entsprechender Verdrahtung

  • Anzeige des E1-Codes

  • Permanentes Alarmsymbol

  • Kompressorbetrieb auf der Grundlage der Parameter Ont und OFt

  • Überprüfen Sie die Sondenverdrahtung.

  • Tauschen Sie die Sonde aus.

AH1

Alarm aufgrund HOHER Temperatur an Pb1

Aktiv

Von Sonde Pb1 gelesener Wert > HAL

  • Alarm AH1 im Ordner ALr hinzugefügt

  • Keine Auswirkung auf die Regelung

Warten Sie, bis die von Pb1 gelesene Temperatur unter den Alarmschwellwert abfällt (HAL - AFd).

AL1

Alarm aufgrund niedriger Temperatur an Pb1

Aktiv

Von Sonde Pb1 gelesener Wert < LAL

  • Alarm AL1 im Ordner ALr hinzugefügt

  • Keine Auswirkung auf die Regelung

Warten Sie, bis die von Pb1 gemessene Temperatur über den Alarmschwellwert ansteigt (LAL + AFd).

oPd

Alarm für offene Tür

Aktiv

Aktivierung des Digitaleingangs (H1x = ±4)

  • Alarm oPd im Ordner ALr hinzugefügt

  • Permanentes Alarmsymbol

Schließen Sie die Tür.

Alarm für falsche Phasenfolge bei dreiphasigen Kühlgeräten

Aktiv

Falsche Phasenfolge bei der Inbetriebnahme

  • Alarm oPd im Ordner ALr hinzugefügt

  • Permanentes Alarmsymbol

Schließen Sie die Stromkabel gemäß der Anweisungen unter Stromanschluss an.

Einstellen des Alarms für hohe Temperatur (HAL)

  1. Drücken und halten Sie SET mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Scrollen Sie zu PA1. Drücken Sie SET, um das PA1-Passwort mit den Tasten und einzugeben. Drücken Sie SET zur Bestätigung.

  2. Scrollen Sie mit den Tasten und zu HAL und drücken Sie SET. Standardwert ist 50.

  3. Ändern Sie den Wert mit den Tasten und . Drücken Sie SET zur Bestätigung oder , um den Vorgang abzubrechen.

Einstellen des Alarms für niedrige Temperatur (LAL)

  1. Drücken und halten Sie SET mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Scrollen Sie zu PA1. Drücken Sie SET, um das PA1-Passwort mit den Tasten und einzugeben. Drücken Sie SET zur Bestätigung.

  2. Scrollen Sie mit den Tasten und zu LAL und drücken Sie SET. Standardwert ist 0.

  3. Ändern Sie den Wert mit den Tasten und . Drücken Sie SET zur Bestätigung oder , um den Vorgang abzubrechen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?