Protección del neutro
Presentación
La función de protección contra sobrecorriente de largo retardo tiene como misión la protección del neutro.
Disponibilidad
La protección del neutro está disponible en:
-
MicroLogic 2.0, 5.0 y unidades de control 6.0
-
Interruptores automáticos tetrapolares
Descripción
En los puntos en los que la sección transversal del conductor neutro sea al menos equivalente a la del conductor de fase y, además, la corriente del neutro no se espera que supere el valor del conductor de fase, no será necesario suministrar protección contra sobrecorriente para el conductor neutro.
El conductor neutro deberá contar con protección contra sobrecorriente si:
-
La sección transversal del conductor neutro es inferior a la de los conductores de fase.
-
Se han instalado cargas no lineales que generan armónicos de rango 3 o múltiplos de 3.
Las unidades de control MicroLogic son adecuadas para los siguientes tipos de protección.
|
Posibilidades |
Protección del neutro |
|---|---|
|
4P, 3D |
Desactivada |
|
4P, 3D + N/2 |
Neutro mitad |
|
4P, 4D |
Neutro completo |
|
P: Polo, D: Unidad de control, N: Protección del neutro |
|
Principio de funcionamiento
La protección del neutro tiene características idénticas a la protección de las fases:
-
Su disparo es proporcional al disparo de protección de largo retardo Ir.
-
Presenta los mismos valores de temporización tr que la protección de largo retardo.
-
Sus protecciones de corto retardo e instantáneo son idénticas.
Ajuste de la protección del neutro
En los interruptores automáticos de cuatro polos, es posible seleccionar el tipo de protección del neutro para el cuarto polo mediante el regulador de tres posiciones del interruptor automático ComPacT NS:
-
Neutro sin protección (4P 3D)
NOTA: Con el ajuste 4P 3D, la corriente en el neutro no debe exceder la corriente nominal del interruptor automático. -
Protección del neutro a 0,5 In (3D + N/2, ajuste de fábrica)
-
Protección del neutro en In (4P 4D)
-
Cubierta para el regulador de tres posiciones de protección del neutro.
Siga estos pasos para establecer el tipo de protección del neutro.
Valores de ajuste de la protección del neutro
En la tabla siguiente se muestran los valores de ajuste de la protección de largo retardo del neutro, así como el disparo correspondiente al tipo de protección del neutro seleccionado:
|
Tipo de protección del neutro |
Valor de disparo de largo retardo del neutro |
|
|---|---|---|
|
OFF |
Sin protección de largo retardo para el neutro |
|
|
N/2 (ajuste de fábrica) |
Ir/2 |
|
|
N |
Ir |
|