DOCA0217ES-00

Descripción de la unidad de control MicroLogic

Unidad de control MicroLogic 2.0

  1. Fijación superior

  2. Accesorio de precinto para la cubierta de protección

  3. Conexión con el interruptor automático

  4. Fijación inferior

  5. Cubierta de protección

  6. Punto de apertura de la cubierta

  7. Conector de cálculo de largo retardo

  8. Tornillo para el conector de cálculo de largo retardo

  9. Ajuste de corriente de largo retardo Ir

  10. Temporización de largo retardo tr

  11. Disparo de corto retardo Isd

  12. Código QR de la cubierta protectora para acceder a la información del producto

  13. Conector de prueba

  14. Indicador LED de sobrecarga

Unidad de control MicroLogic 5.0

  1. Fijación superior

  2. Accesorio de precinto para la cubierta de protección

  3. Conexión con el interruptor automático

  4. Fijación inferior

  5. Cubierta de protección

  6. Punto de apertura de la cubierta

  7. Conector de cálculo de largo retardo

  8. Tornillo para el conector de cálculo de largo retardo

  9. Ajuste de corriente de largo retardo Ir

  10. Temporización de largo retardo tr

  11. Disparo de corto retardo Isd

  12. Temporización de corto retardo tsd

  13. Disparo instantáneo Ii

  14. Código QR de la cubierta protectora para acceder a la información del producto

  15. Conector de prueba

  16. Indicador LED de sobrecarga

Unidad de control MicroLogic 6.0

  1. Fijación superior

  2. Bloque de terminales para conexiones externas

  3. Carcasa para batería

  4. Accesorio de precinto para la cubierta de protección

  5. Conexión con el interruptor automático

  6. Fijación inferior

  7. Cubierta de protección

  8. Punto de apertura de la cubierta

  9. Conector de cálculo de largo retardo

  10. Tornillo para el conector de cálculo de largo retardo

  11. Ajuste de corriente de largo retardo Ir

  12. Temporización de largo retardo tr

  13. Disparo de corto retardo Isd

  14. Temporización de corto retardo tsd

  15. Disparo de defecto a tierra Ig

  16. Temporización de defecto a tierra tg

  17. Conector de prueba

  18. Botón Test para protección de defecto a tierra

  19. Disparo instantáneo Ii

  20. Indicador LED de sobrecarga

  21. Código QR de la cubierta protectora para acceder a la información del producto

  22. Botón Test/Reset

  23. Indicador LED de causa de disparo de protección automática

  24. Indicador LED de causa de disparo de defecto a tierra

  25. Indicador LED de causa de disparo de corto retardo o instantáneo

  26. Indicador LED de causa de disparo de largo retardo

Indicador LED de sobrecarga

Indicador LED Descripción

Alarma de sobrecarga. La carga supera el 105 % del ajuste Ir de la protección de largo retardo.

Código QR

Cuando se escanea el código QR de la cubierta protectora de una unidad de control MicroLogic con un smartphone equipado con un lector de códigos QR y conectado a Internet, se muestra la página de inicio de Go2SE. En la página de inicio se muestra información acerca del aparato, así como una lista de los menús.

Conector del sensor

Los rangos de protección dependen de la corriente nominal In, definida por el conector del sensor que se encuentra debajo de la unidad de control MicroLogic.

Indicador LED de causa del disparo (MicroLogic 6.0)

Indicador LED Descripción

Disparo debido a protección de largo retardo

Disparo debido a protección de corto retardo o instantánea

Disparo debido a protección de defecto a tierra

Disparo debido a protección automática

Cuando se activa, uno de los indicadores LED permanece encendido hasta que se restablece localmente.

NOTA:
  • Una serie de causas simultáneas puede provocar un disparo. El indicador LED de la última causa de disparo desde el punto de vista cronológico es el único que permanece encendido.

  • La batería mantiene las indicaciones de la causa del disparo. Si no hay ninguna indicación, compruebe la batería.

Botón Test para protección de defecto a tierra (MicroLogic 6.0)

El botón de prueba permite probar la protección de defecto a tierra para la unidad de control MicroLogic 6.0.

Botón Test/Reset (MicroLogic 6.0)

El botón Test/Reset permite:

  • Restablecer las indicaciones de causa del disparo:

    1. Determine por qué se disparó el interruptor. La indicación de la causa de disparo se mantiene hasta que se restablece en la unidad de control.

    2. Pulse el botón Test/Reset.

    3. Compruebe los ajustes de los parámetros de la unidad de control.

  • Comprobar la batería: pulse el botón Test/Reset para comprobar la intensidad luminosa de los indicadores LED de la causa de disparo. Si los indicadores LED se iluminan muy débilmente o no se encienden, cambie la batería.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.