DOCA0217ES-00

Presentación

Área principal de la PacT Series

Prepara tu instalación para el futuro con la PacT Series de baja y media tensión de Schneider Electric. Basada en la legendaria innovación de Schneider Electric, la PacT Series incluye interruptores automáticos, interruptores, dispositivos de corriente residual y fusibles de primer nivel para todas las aplicaciones estándar y específicas. Disfruta de un sólido rendimiento con la PacT Series en los equipos de conmutación preparados para EcoStruxure, de 16 a 6300 A en baja tensión y hasta 40,5 kV en media tensión.

Introducción

Los interruptores automáticos ComPacT NS630-3200 vienen equipados con una unidad de control MicroLogic diseñada para proteger los circuitos de alimentación y las cargas conectadas.

X: Tipo de protección

  • 2 para protección básica

  • 5 para protección selectiva

  • 6 para protección selectiva y de defecto a tierra

Y: Número de versión

Identificación de la generación de la unidad de control (0 corresponde a la primera generación).

Z: Tipo de medición

  • A: Amperímetro

  • E: Medidor de energía

  • P: Potenciómetro

  • Sin indicación: No hay mediciones

Gama de unidades de control MicroLogic

En la tabla siguiente se indican las funciones disponibles en interruptores automáticos ComPacT NS con unidades de control MicroLogic:

 

MicroLogic 2.0

MicroLogic 5.0

MicroLogic 6.0

Protección contra sobrecorriente de largo retardo (L)

Protección contra sobrecorriente de corto retardo (S)

Protección contra sobrecorriente instantánea (I)

Protección de defecto a tierra (G)

Protección del neutro en interruptores automáticos 4P

Indicador LED de sobrecarga

Indicadores de causa del disparo

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.